This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:需要编程指南

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217542/ds110df1610-need-the-programming-guide

器件型号:DS110DF1610

大家好

我将 DS110DF1610用于我的设计。 有人可以向我发送编程指南吗?

我的电子邮件是 liang.wang@accelecom.com。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通过电子邮件将文档发送给您。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    如果您发送的编程指南不仅仅是数据表,您还可以通过电子邮件发送给我 dbrule@jsquared.com 吗 ?

    此外、是否有可用的 C 语言 SDK 或 API 可用于简化此器件的自定义代码开发?

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我已经通过电子邮件将文档发送给您。 我们没有采用 C 语言的 SDK/API 可用于此器件、只有具有相关器件配置文件的 SigCon Architect。

    谢谢!

    Evan