This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:板速率测试问题

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222926/tcan4550-question-of-board-rate-test

器件型号:TCAN4550

您好、专家:

客户想要 测试 CAN 总线与其 来自 TCAN4550的 DUT 之间的通信。

首先、工程师希望确认以下问题:

  1. TCAN4550是否可以通过软件设置为固定板速率(最大/最小)?
  2. TCAN4550是否仅适用于11898-2的固定要求?
  3. 该步骤如何发送流或数据?

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我建议将 BOOSTXL-CANFD-LIN BoosterPack 与 MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 开发套件搭配使用。   已经为这些板开发了可用于测试目的的演示固件。  默认情况下、代码将 TCAN4550位时序配置为500kbps 标称数据速率和2Mbps 数据速率、但您可以修改位时序并添加一个 while 循环、以在循环中发送和接收消息、从而创建数据流。

    我还建议查看 TCAN45xx 软件用户指南 以获取有关如何调整位时序参数的更多信息。

    此致、

    Jonathan