This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:输出电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222972/am26c31m-output-voltage

器件型号:AM26C31M

需要清楚地了解输出侧电压电平。数据表令人困惑。此器件没有仿真模型。我需要单端转差分输出。请确保输出电压一致(1Y 和1Z 引脚之间)  在1A 引脚中应用5V 单端 IINPUT 时的波形或电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此输出设计用于 RS-422、也就是说、它能够在一个100 Ω 端接电阻器上生成±2V 的压降。 共模输出电压并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    正如 Clemens 所指出的、输出电压由 RS-422标准定义、差分线路上100欧姆负载上的最小电压为2V。  

    除此之外、驱动器具有相当高的线性-因此更高阻抗的负载将具有更大的电压、其增加与负载增加成正比(大部分)  -当它接近 VCC 时,由于驱动器输出上的二极管上的电压下降,会有一个截止值,所以它不会达到 VCC ,而是一对二极管下降。 我们没有表征该器件超出 RS-422标准的情况-但使用的架构非常相似。 低于100欧姆时、您可能会看到非线性行为、并可能会损坏器件。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森