This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:建议使用 MIPI 器件

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222332/sn65dsi86-mipi-device-recommend

器件型号:SN65DSI86

大家好、

   您能帮助我推荐一款满足客户需求的器件吗?  

输入类型[输入类型] MIPI 无 DSC
输入通道数[数量 说明] 单端口4通道、速率>= 1.8Gbps/通道
输出类型[输出类型] 具有 DSC 的 MIPI、支持 DSC 10位3.75:1压缩、并支持每条线路1个片(pps)、允许旁路模式
输出通道数[数量 数量] 单端口或双端口/4通道或8通道均可用
其他特性[其他功能] 支持3D LUT、SDR2HDR、调节伽玛和其他功能;
最低工作温度[Ta (min.)] ≤Ω-20℃
最高工作温度[Ta (最大值)] ≥℃μ A
长(典型值)[长度(典型值)] ≤4mm
宽(典型值)[宽度(典型值)] ≤4mm

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用

     在 MIPI 端、我们没有可支持数据速率>= 1.8Gbps/通道的器件。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果忽略速度请求、我们是否有其他器件满足其他需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我们没有支持 MIPI  DSC 压缩的 MIPI 器件。 我们仅支持非突发和突发模式数据包传输。

    谢谢

    大卫