This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:Tvcc 的上电要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222545/sn65dsi85-q1-power-up-requirement-of-tvcc

器件型号:SN65DSI85-Q1

您好、团队成员:

您可以告诉我上电顺序的 Tvcc 要求吗?

我知道10应该为1ms、如下表所示。 但它是最大值。 那么 EN 应该在 VCC 上升1ms 后为高电平??

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    Vcc 斜升至其最小值。在 EN 信号变为高电平前、需要发生工作电压。

    如果在 VCC 为高电平时复位 SN65DSI85-Q1、EN 引脚必须保持低电平至少10ms、然后才能置于高电平。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    我清除了 EN 时序要求、但很抱歉我还不清楚 VCC 斜升最小时间。

    "你说什么?" 您可以进一步说明一下吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    无需了解斜升发生的速度。

    唯一的要求是、 在 EN 信号变为高电平之前、Vcc 必须处于最小工作电压、如上图所示。 EN 引脚必须保持低  电平至少10ms、然后在 Vcc 处于其最低工作电压后置位高电平。

    谢谢。

    察赫