This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I:发送延迟

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222663/dp83826i-dp83826i-transmit-latency

器件型号:DP83826I

您好!

我将测量来自 PHY 的 TX 和 RX 延迟、并将它们与数据表中的给定值进行比较。

目前100M MII 延迟为40ns 和170ns。 所有延迟都是从 Posedge MII_CLK 到 MDI 上/J 符号开始的时间。

我启用了 FAST_RXDV (寄存器9位1)。

在我的实验中、我测量到传输延迟为120ns 而不是40ns。 那么、我的延迟比8ns 大。

为了实现快速 TX 延迟、我必须设置任何隐藏的寄存器位吗?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能告诉我们您是如何解码线路数据的吗? 请分享您拥有的任何波形。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Gokul,同时我发现了错误在我的身边。 我的测试设置中有一个80ns 的内部延迟。 在纠正错误后、我几乎获得了数据表中规定的传输时序。

    谢谢、Alex