请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826I 您好!
我将测量来自 PHY 的 TX 和 RX 延迟、并将它们与数据表中的给定值进行比较。
目前100M MII 延迟为40ns 和170ns。 所有延迟都是从 Posedge MII_CLK 到 MDI 上/J 符号开始的时间。
我启用了 FAST_RXDV (寄存器9位1)。
在我的实验中、我测量到传输延迟为120ns 而不是40ns。 那么、我的延迟比8ns 大。
为了实现快速 TX 延迟、我必须设置任何隐藏的寄存器位吗?
此致、
Alex