This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:RGMII 模式-将硬件从 PHY 连接到 MAC

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222707/dp83822hf-rgmii-mode---connexion-hw-from-phy-to-mac

器件型号:DP83822HF

您好、专家!

在 RGMII 模式下、引脚 RX 数据(x6)必须为50 Ω 阻抗。

在数据表中、我们没有找到说明存在内部阻抗(50 Ω)的段落。  

问题:是否存在内部50欧姆阻抗?  

 

在接下来的示意图中,我解释了我的问题:  

请帮助确认。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    串联阻抗集成到 RGMII 线路的驱动器中。 此阻抗可通过寄存器0x0461编程。

    --
    此致、
    Gokul.