This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575 크랙:[PCF8575 ]如果在输出模式下有一个缺省下拉电阻器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222924/pcf8575-pcf8575-if-there-is-a-default-pull-down-resistor-in-output-mode

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他器件:TCA9535、PCA9535

VCC 3.3V 입력、포트는 출력 모드로 사용 중이다 μ A。
출력 라인에 기본 풀다운 저항 Ω(이 있는 경우 높은 출력 레벨은 3.3V가 아닌 약 Ω)레벨로 출력됩니다 Ω。
무엇이 문제일까요 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCF 没有输入或输出模式。 端口引脚是"准双向"、即、它们可以强拉低、但只能弱拉高。 这样做是为了使配置为高电平的引脚可用作输入。

    如果您希望引脚足够强以克服下拉电阻器、请使用 PCA9535/TCA9535 (具有不同的寄存器)。