This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB VBUS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222865/tusb9261-usb-vbus

器件型号:TUSB9261

您好!

VBUS 的建议运行条件最大 在数据表中为1.155V。 但是、演示板上的 VBUS 由5V 电源供电。

应该在设计中使用哪一种用于 VBUS? => 1.1V (VDD)或5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 引脚一定不能直接连接到 USB VBUS 端子。

    TUSB9261具有大约0.5V 的阈值、用于检测它是否连接到主机。 使用分压器;有关建议的电阻器值、请参阅第8.2.1节中的表2。