This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:是否可以覆盖寄存器中未使用的位?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222711/tca9536-is-it-possible-to-overwrite-unused-bits-in-registers

器件型号:TCA9536
主题:PCA9536中讨论的其他器件

您好!

我已经注意到、当我写入寄存器0x01、0x02和0x03时、前4位看起来没有被覆盖。 仅修改后4位。 未修改的位在数据表中被标记为"未使用"。

这是否应该出现、或者我是否应该能够覆盖未使用的位? PCA9536允许我覆盖未使用的位、这样我 在比较两个器件时可以看到不同的回读值。

如果我能提供任何其他信息、请告诉我。

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    无论头4个未修改的位被覆盖还是无法被覆盖、都不会影响器件的状态机。 该器件的 PCA 和 TCA 版本之间的内部寄存器结构可能存在差异,但它不会改变器件在整个系统中的运行方式。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢泰勒! 很有道理。