This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:您能否共享用于 Linux 的 SN65LVDS93A 的器件树条目

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222437/sn65lvds93a-can-you-share-the-device-tree-entry-for-sn65lvds93a-for-linux

器件型号:SN65LVDS93A

目前、我在设计中使用 SN65LVDS93A 将 RGB 转换为 LVDS、您能为该转换器共享 Linux 器件树吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能直接从软件访问此器件。 您必须控制连接到 SN65LVDS93A 输入端的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能分享任何例子吗?

    已经在原型中使用过的技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    无需 Linux 软件。 您可以 在数据表的第9部分中找到有关如何控制器件的更多信息。

    谢谢。

    Kate