This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:针对 USB Vbus 的浪涌/ESD 保护

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314, TPD1E10B06, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222168/esds314-surge-esd-protection-for-usb-vbus

器件型号:ESDS314
主题中讨论的其他器件: StrikeTPD1E10B06ESD321

您好、

客户正在为至少20A (8/20us IPP)的 Vbus 和数据线寻找 USB2.0保护解决方案。  

我们正在考虑 ESDS314。 您能否帮助澄清下面的问题和/或告知建议的解决方案?  

1. 规范中 TLP 钳位电压的典型值为5.5V、TLP 曲线呈现出迅速反向现象。 我是否可以从您的经验中学到、建议在 USB2.0电源线上使用 ESDS314保护器? 是否存在闩锁风险? 我们担心快速复位是否会烧毁保护器、或者我们应该选择其他类型的保护器。

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    此处不存在闩锁风险、因为该器件仅具有短暂的快速复位、因此保持电压(VH)不会降至工作电压以下。

    保持电压在工作电压范围(Vrwm)内的深度快速复位二极管确实存在在 ESD 冲击后锁存的风险。  反向越深或保持电压越低、发生闩锁的可能性就越大。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据应用手册:USB 接口的 ESD 和浪涌保护、在 USB 2.0的第1章中、建议为 USB 电路的电力线和数据线使用不同的 ESD 保护器。

    我已经回顾了两个不同的 ESD 保护器特性、TLP 曲线显示出显著差异。 建议对电力线使用非快速复位 TPD1E10B06、对数据线使用快速复位 ESD321。

    请问有什么区别? 是否因为不建议在电力线上使用快速复位产品来避免闩锁风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    闩锁的主要问题是深度快速复位二极管、其中保持电压在工作电压范围内。

    假设将一个深度快速复位二极管放置在电源线上并钳制了 ESD 冲击。 如果二极管仍导通、而电力线开始正常工作、它将提供很大的电流(范围) 、该电流可能高于 ESD 二极管的保持电流(mA 范围)。  

    由于寄生效应的原因、电力线上的过冲/下冲通常比数据线更多、并且流过电力线的电流要大得多。 这使得闩锁风险大于数据线路上的闩锁风险。

    数据线通常仅具有 mA 的电流、因此信号电流高于 ESD 二极管保持电流的风险较小。

    我们的产品系列目前不提供深度快速复位器件、仅提供保持电压仍高于工作电压的浅快速复位、因此 ESD321的数据线路上不需要闩锁。

    此致、

    Sebastian