This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232输出波形异常

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222547/max3232-max3232-output-waveform-abnormal

器件型号:MAX3232

您好!,

MAX3232输出波形异常(波形失真)、如下图所示。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-232使用正电压和负电压。 PESD15VS2UT 等单向二极管尝试将负电压钳位到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    Clemen 是正确的-当驱动器输出负值(这在预期范围内)时、您有单向二极管、似乎希望将电源轨电压降至~0V。 您需要双向保护器件、以便正负信号都可以通过线路传输。

    此致!

    帕克·道德森