This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221843/tusb546a-dci

主题中讨论的其他器件:TUSB546A-DCITPS65987D

大家好!

我们目前正在努力构建或拥有 HDMI 到 USB C (带显示端口)转换器。 特别是、我们有一个 HDMI 源、它 将连接到转换器、还有一个监视器、它将通过 USB-C 端口连接到转换器。

为此、我们决定将 TUSB546A-DCI 与 TPS565987D (PD 控制器)搭配使用、并设计了我们最早的电子方案。 但是、由于我们对此并不熟悉、因此我们需要查看该原理图。 您会很好吗、回顾一下这个原理图、告诉我们什么可能是错误的、以及我们应该如何更改?

e2e.ti.com/.../HDMI-to-USBC-adapter.pdf

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指  TPS65987D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB546、只需使 SBU1/SBU22保持未连接状态即可。 它应连接到 PD 控制器。

    对于 PD 控制器, 请转到 IPP-PI 团队进行查看。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的快速响应。 因此、来进行验证:

    1) 1)我们应使 TUSB546A-DCI 的 SBU1和 SBU2引脚保持未连接状态。 实际上、我们应该将 USBC 的相应引脚连接到 PD 控制器。

    2)什么是  IPP-PI? 请写下论坛的完整名称吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、我已将 TT 分配给 PI 组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    Ugur 打开了一个新的话题、我们在那里进行了交谈。  我将关闭该主题。  

    此致、  

    Aya