请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826EVM 您好!
我 在 DP83826EVM 原理图的变压器引脚2上没有看到3V3偏置。 但是、这种偏置会应用于其他 TI PHY 芯片、如 DP8322等 问题是:在 基于 DP83826 PHY 的 EtherCAT 应用中、 如果我 将 TX PIN2上拉至3V3、我的电路是否会工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 在 DP83826EVM 原理图的变压器引脚2上没有看到3V3偏置。 但是、这种偏置会应用于其他 TI PHY 芯片、如 DP8322等 问题是:在 基于 DP83826 PHY 的 EtherCAT 应用中、 如果我 将 TX PIN2上拉至3V3、我的电路是否会工作?