This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:Tx HX1188的 PIN2上存在直流电压偏置

Guru**** 1158010 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222249/dp83826evm-dc-voltage-bias-on-pin2-of-tx-hx1188

器件型号:DP83826EVM

您好!

我 在 DP83826EVM 原理图的变压器引脚2上没有看到3V3偏置。 但是、这种偏置会应用于其他 TI PHY 芯片、如 DP8322等 问题是:在  基于 DP83826 PHY 的 EtherCAT 应用中、 如果我 将 TX PIN2上拉至3V3、我的电路是否会工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    DP83826的驱动器架构是不同的、因此不应将中心抽头偏置为3.3V。

    如果此引脚连接/偏置到3.3V、则 PHY 无法正常工作。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    我在数据表中没有看到任何此类引用。 您能否介绍任何描述此硬件设置的 TI 文献?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    您可以参阅数据表中的第10.2.1节。

    --
    此致、
    Gokul.