This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:无法在输出端口获得高输出逻辑

Guru**** 2777455 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221824/tca9555-unable-to-get-high-output-logic-at-output-port

器件型号:TCA9555

您好!  

我们正在使用 TCA9555来驱动 LED (MPN:WP130WCP/2EGW)。

我们从端口14获得1.6VDC 输出电压、而不是根据逻辑获得3.2VDC 输出电压。  

请分享您宝贵的反馈或建议。

谢谢。

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未显示任何 LED。 您尝试消耗的电流是多少?

    数据表指定了负载高达10mA 时的 VOH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    下图用于 LED 连接、每个连接的最大电流消耗为10mA。

    您能解释一下为什么我得到的输出电压是1.6 VDC、这是高输出电压逻辑的一半吗?

    谢谢。

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该发生。

    您可以检查 VCC (引脚24)处的电压、这确实是一个 TCA9555芯片吗?

    一半的电源发出声音、就像引脚短接至另一个驱动为低电平的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    下面是修改后的原理图:

    我们在硬件方面没有发现任何问题。

    P14、P15、P16和 P17应充当输出、从而实现1.6VDC 电压、其他端口应充当输入。

    请建议在以下提到的代码中进行修改:

    我无法根据 TCA9555的数据表了解 COMMANDBYTE 值(0x8C)。

    谢谢。

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用这些符号? 发送到器件的实际字节数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有0x8C 命令字节。 您是否主动将位设置为输出、然后将它们设置为输出高电平/低电平?

    对我来说、这似乎是内部10k 上拉电阻器获得的高电平、这些上拉电阻器在 LED 和187欧姆电阻器之间形成了一种电阻分压器。 为您提供1.6V 的电平偏置。 您应该将此器件设置为输出高电平、以使用更强的输出高阻抗来绕过内部10ks。

    -鲍比