This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:仅当 WoL 到达时才触发中断引脚

Guru**** 2949660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222125/dp83826e-interrupt-pin-only-triggered-if-wol-arrives

器件型号:DP83826E

我想在 WoL 数据包到达时使用此芯片的中断引脚作为系统唤醒源。

问题在于、为了将其他事件传达给 MAC、其他一些中断源必须处于活动状态、它们也会使中断引脚切换。 是否有办法可以仅在 WoL 数据包到达而不是每次启用的中断发生时使中断引脚切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    根据我的理解、您需要进行状态切换、但不想为除 WoL 之外的任何中断切换 INT_N 引脚。

    我想澄清寄存器中的状态位和使能位。
    状态位的状态始终与使能位是否置位无关。
    ENABLE 位只启用 INT_N 引脚上的指示。

    详细说明基于链路状态更改信号的情况、

    1. 如果第5位被置位、那么每当链路状态改变时、第13位就被置位。 INT_N 引脚上会指示相同的情况。
    2. 如果未设置位5、那么每当链路状态发生变化时、仍会设置位13、INT_N 引脚上不会有指示。

    我希望我已经消除了您的担忧。 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul.