This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:更换 F75910

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222082/tca9406-replace-f75910

器件型号:TCA9406

大家好

请帮忙提供关于 F75910 P2P 的建议、但工作温度的 Ta 温度超过85度。 谢谢你

e2e.ti.com/.../F75910_5F00_V.20P.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    TCA9416 具有类似的 器件架构、支持在-40°C 至125°C 的自然通风条件下的工作温度范围。 (它还可支持低至1.08V、而不是 TCA9406支持1.65V。)  

    此致、

    插孔