This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:10G 链路故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221681/tlk10232-10g-link-failure

器件型号:TLK10232

您好!

我们已将 TLK10232双 PHY 组件用于 XAUI 到 SFP/SFP+应用、我们在10G 链路建立方面存在问题。

该器件的初始化如下所示:

  • 复位器件(将 RESET_N 引脚置为有效)
  • 选择基准时钟选择(312.5MHz)
  • 禁用自动协商
  • 禁用链路训练
  • 将16'h03FF 写入0x1e.8020
  • 将 HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)写入1'B1、将 HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)写入3'b101
  • 通过将1'b1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位

对等设备是 VIAVI MTS5800测试器。

所用 SFP 的库存信息为:

库存:
   标识符                               :0x03 (SFP)
   扩展标识符                      :0x04 (GBIC/SFP 由2线接口 ID 定义)
   连接器                                :0x07 (LC)
   收发器代码                        : 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
   收发器类型                         : 10G 以太网:10G Base-SR
   编码                                 :0x06 (64B/66B)
   Br、标称值                              :10300MBd.
   速率标识符                          :0x00 (未指定)
   长度(SMF,Km)                          :0公里
   长度(SMF)                             :0米
   长度(50微米)                            :80米
   长度(62.5um)                          :30米
   长度(铜)                          :0米
   长度(OM3)                             :300米
   激光波长                         :850nm
   供应商名称                              :FIBRAIN
   供应商 OUI                               :00:1b:C5
   供货商 PN                                :FTFM1XGS85L30MDI
   供应商版本                               :1.0
   选项值                            :0x00 0x1a
   选项                                   :RX_LOS 被执行
   选项                                   :执行 TX_FAULT
   Option                                   : TX_disable implemented.
   BR 裕度、最大值                           :0%
   BR 裕度,最小值                           :0%
   供货商 SN                                :CIC20210038
   生产日期代码                                :200514

测试仪检测到存在信号但无链路并指示"本地故障检测"

请参阅下面 TLK10232 PHY 的一些寄存器值:

0x1e.0000=0x610 (GLOBAL_CONTROL_1)
0x1e.0001=0xba4 (CHANNEL_CONTROL_1)

0x1e.001D=0x1000 (HS_CH_CONTROL_1)

0x07.0000=0x2000 (AN_CONTROL)
0x01.0096=0x0 (LT_TRAIN_CONTROL)
0x1e.8020=0x3ff (TI_reserved_control)
0x1e.0004=0x5500 (HS_SERDES_CONTROL_3)

0x01.0001=0x6 (PMA_STATUS_1)
0x01.0008=0x3000 (PMA_STATUS_2)
0x01.000a=0x1 (PMA_RX_SIGNAL_DET_STATUS)
0x03.0001=0x86 (PCS_STATUS_1)
0x03.0008=0x1 (PCS_STATUS_2)
0x03.0020=0x1005 (KR_PCS_STATUS_1)
0x03.0021=0x0 (KR_PCS_STATUS_2)

您能给我们一些帮助来找出问题吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅下面的建议。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、修复此问题后出现了 MDIO 访问问题。