This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:引脚31 CLKOUT

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222093/dp83826i-pin-31-clkout

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83825

我们可能会使用引脚31作为 CLKOUT (25MHz 参考时钟输出)。 这意味着 PHY 处于增强模式。 这样可以吗? 我看的是 DP83826或 DP83825与 KSZ8081RNA 的比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    为了实现 DP83826 (DP83825不兼容)与 KSZ8081的 P2P 兼容性、PHY 只能在基本模式下使用。 在基本模式中、引脚31为 LED1而不是 CLKOUT。

    要在引脚31上连接 CLKOUT、应在增强模式下使用 DP83826。

    --
    此致、
    Gokul.