This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:设置限流电阻来保证实现最小限制。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221770/tios1023-setting-the-current-limit-resistor-to-guarantee-a-minimum-limit-is-achieved

器件型号:TIOS1023

因此、我在新的 TIOS1023器件中进行了设计、并已达到设置限流电阻器的目的。

数据表中的图6-4显示了电流限值与设置的电流限制电阻之间的关系图。

问题1:图中显示的电流限制是给定电流限制电阻器的最小、典型或最大电流限制设置吗?

问题2:图6-4似乎是设置电流限制的不准确的方法,是否有可使用的公式。 我假设通过电流限制电阻器馈入固定电流源、从而产生与电阻器值相关的电压。 该电压在内部使用、以便与电流检测电压进行比较(使用内部比较器)。

我需要保证最小电流限值为50mA、因此需要设置电阻以确保实现这一要求。

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我明白你的要求。  不幸的是、我们没有公式、曲线不是线性的。  不过、我知道曲线数据是使用电位器通过精细分辨率扫描收集的、因此该数据很准确、并且是在室温(Ta=25C)下采集到的典型电流、如图6-5所示。

    从电气特性表中可以看出、温度和器件工艺变化会导致实际电流限值略有变化、其中显示、110k 电阻器将提供典型的50mA 电流限值、但在所有过程、电压和温度条件下可能在35mA 和70mA 以内。

    由于电流范围为-15mA 至+20mA、因此我建议您将电阻器定位在曲线上的65-70mA 位置以覆盖裕度。  或许是用于启动器的55-60k 范围内的电阻器。   如果您想针对特定测试条件进行一些测量、可以使用 ILIM_ADJ 引脚上的电位器来提供 EVM。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的快速回复和回答。

    我将使用该图来实现70-75mA 的典型值、这将使我们能够满足50mA 的最小要求、而不会存在过大的最大限制。

    感谢您的帮助。

    此致

    Martin