This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:通道编号重新排序

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221790/tdp142-lane-number-reordering

器件型号:TDP142

大家好!

我有一个设计,留下编号的顺序会导致很多过道(又称为路由噩梦)。 我是否可以重新排列此驱动器输入端的通道顺序(即通道0 GPU ->通道3 RX/TX ->通道0插头、 通道 1 GPU ->通道2 RX/TX ->通道 1插头等)?

这是一个需要澄清的图像。

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、很快会回来与您联系。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如上所述、您可在输入上重新排列通道顺序。

    但是、您需要先禁用 AUX 侦听。

    谢谢。

    察赫