This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:SN65c1167

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167, THVD1500, DS34C87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221847/sn65c1167-sn65c1167

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件: THVD1500DS34C87T

能否获得 IC SN65C1167的 SPICE 或 TINA 模型?

我正在尝试 设计一种差动收发器 ,其中输入来自栅极驱动器 UCC21755作为单端信号,我需要将其转换为与控制器卡连接的差动信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个旧器件、因此我怀疑是否会创建一个模型。

    THVD1500或 DS34C87T 等更现代的器件至少有一个 IBIS 模型。 (您需要每个方向多少个通道?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    正如 Clemens 提到的-这是一款较旧的器件、因此在其使用寿命内很可能不会有型号。 我们一般没有为这些类型的器件发布很多 SPICE 模型-因此没有太多选项-许多较新的器件确实具有 Clemens 提到的 IBIS 模型。

    这些器件的运行非常简单-我知道一个模型最好-但是如果您有任何具体的设计问题、请告诉我、我还提供了一个基本设计指南、因为大多数此类器件的运行方式相似、因此也很有帮助 为非标准用例建立边界条件。  https://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf?ts=1682957303869&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致!

    帕克·道德森