This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1EVM:DS90UH948图形发生器输出问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221378/ds90uh948-q1evm-ds90uh948-pattern-generator-output-problem

器件型号:DS90UH948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP.

******

 大家好  

客户可以将自己的测试卡连接到解串器 EVB、其中包含 ds90uh949 IC、

当使用 UCD-323图形发生器完成 SER-DES 锁定后、我们可以从 DES 获取 LVDS 输出并在 IC 内的内部 EDID 中读取它。 案例1.

但是、当我们使用 HDMI 进行尝试时、PC 无法看到第二个屏幕、因此我们无法获得 LVDS 输出、案例2

我通过两个半部的 ALP GUI 分享以下数据、我们正在等待您的退货。

 

UCD-323:使用的图形发生器; 案例1

 

 

使用的 PC HDMI 端口:案例2

 

------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

    感谢您与我们联系。 我会研究一下、并在1-2天内与您联系。

    谢谢。
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kate

    非常感谢您的支持。

    根据我们与客户的电话、我们发现问题是由 HPD 引脚导致的、PC 无法检测到 HDMI、因为当 HPD 引脚连接到 IC 时 HDMI 始终处于低电平、

    不过、当它们将 HPD 引脚与 IC 分离时、我们将其视为 PC HDMI、并看到他们使用 DES 进行锁定、然后 访问 LVDS 数据、

    为什么 HPD 引脚在 连接到 IC 时处于低电平、我们期待您的评论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kate

    非常感谢您的支持。

    根据我们与客户的电话、我们发现问题是由 HPD 引脚导致的、PC 无法检测到 HDMI、因为当 HPD 引脚连接到 IC 时 HDMI 始终处于低电平、

    不过、当它们将 HPD 引脚与 IC 分离时、我们将其视为 PC HDMI、并看到他们使用 DES 进行锁定、然后 访问 LVDS 数据、

    为什么 HPD 引脚在 连接到 IC 时处于低电平、我们期待您的评论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

     949 IC 将 HPD 保持为低电平、直到它准备好接收来自源的信号、此时它将释放 HPD、以  通过1k Ω 电阻器将其上拉至5V (RX_5V)。 是否包含此上拉电阻器?

    948通过首先向 HDMI 接口提供5V (2.4V-5.3V)电源信号来启动连接。 这将使949知道它已准备好进行通信。 是这样做吗?

    您如何读取 HPD 的值?

    谢谢。

    Kate