This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:用于传输 I2S 音频信号的20米长电缆

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221752/ds90ub913q-q1-20-meter-long-cable-to-transmit-i2s-audio-signal

器件型号:DS90UB913Q-Q1

我们的应用只需要传输音频 I2S、距离为20米。

我发现 DS90UB913A 可达到25米。

但就摄像头接口而言、它是否适合传输 I2S 数据?

如果需要、可以支持多少个 I2S 通道、它们如何连接?

如果否、您能否推荐支持20m I2S 数据传输的合适元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vic、

    可以、您可以在并行接口上传输任何类型的数字格式化数据、例如 I2S。 对于 I2S 音频、您将需要至少3个引脚:I2S_WC、I2S_CLK、I2S_DATA。

    有关更多详细信息、请参阅此 应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamzeh

    感谢您的答复。

    在应用手册中、它显示了 I2S 的特定引脚编号。 不过、这些引脚都是 GPO、而不是并行接口

    能否将以下 UB913引脚(并行接口)用于 I2S 信号? 如何配置软件?
    对于 exapmle:
    I2S_WC (DIN0 #pin19)
    I2S_CLK (DIN1 #pin20)
    I2S_DATA (DIN2 #pin21)

    或者我需要将 UB913 GPO 用于 I2S 信号?
    对于 exapmle:
    I2S_WC (GPO0 #pin15)
    I2S_CLK (GPO3 #pin18)
    I2S_DATA (GPO1 #pin16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vic、

    可以使用任一方法。 如果使用 DIN 引脚、则无需特殊配置。

    如果您使用 GPIO 引脚、那么您应该将这些 SER GPIO 配置为输入、并将相同的 DES GPIO 配置为输出。