我们的应用只需要传输音频 I2S、距离为20米。
我发现 DS90UB913A 可达到25米。
但就摄像头接口而言、它是否适合传输 I2S 数据?
如果需要、可以支持多少个 I2S 通道、它们如何连接?
如果否、您能否推荐支持20m I2S 数据传输的合适元件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的应用只需要传输音频 I2S、距离为20米。
我发现 DS90UB913A 可达到25米。
但就摄像头接口而言、它是否适合传输 I2S 数据?
如果需要、可以支持多少个 I2S 通道、它们如何连接?
如果否、您能否推荐支持20m I2S 数据传输的合适元件。
您好 Hamzeh
感谢您的答复。
在应用手册中、它显示了 I2S 的特定引脚编号。 不过、这些引脚都是 GPO、而不是并行接口
能否将以下 UB913引脚(并行接口)用于 I2S 信号? 如何配置软件?
对于 exapmle:
I2S_WC (DIN0 #pin19)
I2S_CLK (DIN1 #pin20)
I2S_DATA (DIN2 #pin21)
或者我需要将 UB913 GPO 用于 I2S 信号?
对于 exapmle:
I2S_WC (GPO0 #pin15)
I2S_CLK (GPO3 #pin18)
I2S_DATA (GPO1 #pin16)