This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:替代方案

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB903Q-Q1, DS90UB904Q-Q1, DS90C241, DS90C385A, DS90CF384A, DS90CF386, TSC2007, DS99R106, DS99R105, DS90C124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217097/ds90cf384a-alternative

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件:DS90C385A、 DS90CF386、DS90UB903Q-Q1 、DS90UB904Q-Q1、 TSC2007、 DS99R106、 DS99R105、 DS90C124、DS90C241

您好!

 

在一个应用中、我想通过大约30cm 的电缆将 MPU 的 RGB 总线连接到16位 RGB 显示屏。

D 时钟频率为12MHz

我决定为此使用串行器/解串器组合。

因为我们已经 在另一个应用中使用它、我想将 DS90C385A 用作串行器。

作为解串器、我想使用 DS90CF384A 或 DS90CF386。

DS90CF384A 和 DS90CF386之间的区别是什么?

 

DS90CF384A 的数据表有限、且这些 IC 似乎过时。

这些 SerDes IC 是推荐的还是适用于我的应用的其他 IC?

此致;

彼得

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我不确定此器件对是否能够正常工作、因为您查找的 PCLK 低于20MHz、这是此器件支持的最低频率。

    您可以使用以下对:

    DS90UB903Q-Q1 SER - 18位并行输入- 10-43MHz - FPD-Link III
    DS90UB904Q-Q1 DES - 18位并行输出- 10-43MHz - FPD-Link III

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamzeh;

    Pclk 的典型值为10MHz。

    所以极端情况可能低于10MHz。

    那么、DS90UB903Q/DS90UB904Q 仍然是一个不错的选择吗?

    DS90UB903Q/DS90UB904Q 是否支持连接的 IIC 触摸屏控制器(TSC2007)的时钟延展?

    此致;

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    如果您认为 PCLK 可能低于10MHz、并且需要 I2C 时钟延展、那么我建议您使用以下对:

    DS90UB925-Q1 SER - 18位/24bit 并行输入- PCLK 5-85MHz - FPD-Link III
    DS90UB926-Q1 DES - 18位/24bit 并行输出- PCLK 5-85MHz - FPD-Link III

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamzeh;

    对于我们的应用来说、推荐的选项有点昂贵。

    如果我们丢弃 I2C 功能、我们可以使用 DS99R105/DS99R106组合并使用单独的 I2C 线。

    这些 IC 的生命周期状态是什么?

    你有更好的选择吗?

    显示:480x272、16位 RGB、启用同步、3V3、BCKL=10MHz。

    此致;

    彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Hamzeh 是 OOO 今天,他将在周一恢复支持这项活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    是的、 DS99R105/DS99R106组合是很好的替代方案。

    这些器件自~15年以来就已投入生产、并且 在不久的任何时间内都不会存在定义的不连续性。

    也可以选择 DS90C241和 DS90C124。 这些引脚支持 PCLK 5MHz 至35MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamzeh;

    感谢您的回答。

    此致;

    彼得