This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:DVI 颜色问题

Guru**** 2537610 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221320/tfp410-dvi-color-issue

器件型号:TFP410

您好!

    我在项目中使用的是 DVI 接口的 TFP410PAP 部件、我正在观察显示屏上的颜色问题、并且使用的是 M9 Radeon 图形控制器接口

    TFP410PAP 器件是否有任何要更改的配置选项。

     谢谢你

此致、

Sreekanth

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您需要的配置选项吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

        除了以上内容外、TFP410中存在任何其他颜色问题的可能性

    此致、

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

        当我使用禁用的 I2C 时(ISEL=0)、观察颜色问题和

         当我使 I2C 启用并按照没有出现的模块 DVI 输出中的表 no:1进行更改时

    此致、

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreekanth

    您可以发送 I2C 脚本吗?

    此致

    布赖恩