This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822:需要寄存器说明0x457

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221684/dp83822i-dp83822-register-description-0x457-required

器件型号:DP83822I

您好!

在数据表中、在启用 FAST_RXDV 的情况下、100BaseTX 的 RGMII TX 延迟为170ns。 寄存器<0x0009>=0x0002。 寄存器<0x0457>=0x0410"。

遗憾的是、寄存器0x457不在寄存器描述范围内。 我们的调查似乎表明、如果 MAC 和 PHY 来自相同的时钟源、您只能将0x457设置为0x410。 如果我们为 MAC 和 PHY 使用不同的时钟源、则会出现通信问题。

您能否确认、在 MAC 和 PHY 使用相同时钟的情况下、寄存器0x457只能设置为值0x410?

您能否提供寄存器0x457的寄存器说明?

非常感谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    [QUOTE USERID="359632" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221684/dp83822i-dp83822-register-description-0x457-required 能否确认寄存器0x457只能设置为值0x410、以防 MAC 和 PHY 使用同一时钟?

    可以。

    [quote userid="359632" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221684/dp83822i-dp83822-register-description-0x457-required 能否提供寄存器0x457的寄存器说明?

    当您将0x457从0x420设置为0x410时、会降低 RGMII 的延迟。 通过这种方法、您正确地说 MAC 和 PHY 必须由相同的时钟源馈送(无 PPM)。  

    此致、

    Melissa