This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:是否有这个 LVDS 到 MIPICSI-2接口建议?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221619/sn65dsi83-is-there-this-lvds-to-mipicsi-2-interface-recommendation

器件型号:SN65DSI83

传感器的 LVDS 输出约为2.5Gbps 总线带宽,主控为 TI 的 ARM 核心板(MIPI 的4通道 CSI-2接口),分辨率为1280×1024、200fps ,从传感器侧的 LVDS 输出格式到 MIPI CSI-2格式, 然后连接到 ARM 处理器端的 MIPI CSI-2接口,SN65DSI83只是 CSI 到 LVDS,是否有 LVDS 到 MIPICSI-2接口建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65DSI83 是一款 MIPI DSI 转 LVDS 桥接器。  

    检查是否建议使用其他器件。

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Airwen:

    我们没有将 LVDS 转换为 CSI-2的单个器件解决方案。 但是、您可以使用我们具有 LVDS 输入接口的 SER DS90UB947、并将其与具有 CSI-2输出接口的 DS90UB940N 配对。