This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:基本模式

Guru**** 2534330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221076/dp83826i-basic-mode

器件型号:DP83826I

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?

问题1: 假设您正在使用基本模式并下拉至 Strap 配置0 (PIN#16)=低电平。 如果 IC 在此状态下启动、是否可以识别它将在全双工模式下工作而不更改 SMI 中的 BMCR 位8 (双工模式)?

问题2. 如果器件在 Q1条件下启动、BMCR 位8 (双工模式)是否会遵循 Strap 配置0并输入"1"?

问题3: 如果您在基本模式下使用 Strap 配置2 (PIN#30)和 Strap 配置1 (PIN#31)、并且在默认状态下使用 Strap 配置1 (PIN#31)。 如果 IC 在此状态下启动后 SMI 改变 BMCR 的位12 (自动协商启用)和位13 (速度选择)、是否可以识别到它可能被强制在10Base-T 下运行

问题4: 如果执行硬件复位(PIN#32)或 BMCR bit 15 (复位)、那么在复位每个寄存器值后、IC 是否以自举引脚设置的值启动?


此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    honghong du 说:
    q1. 假设您正在使用基本模式并下拉至 Strap 配置0 (PIN#16)=低电平。 如果 IC 在此状态下启动、是否可以识别它将在全双工模式下工作而不更改 SMI 中的 BMCR 位8 (双工模式)?

    可以。 加电时对搭接引脚的值进行采样。  

    honghong du 说:
    Q2. 如果器件在 Q1条件下启动、BMCR 位8 (双工模式)是否会跟随 Strap0并输入"1"?

    在 Q1条件下启动意味着什么? 您是说它是否以数据表中建议的加电顺序启动?  是的、正确。

    honghong du 说:
    Q4. 如果执行了硬件复位(引脚#32)或 BMCR bit 15 (复位)、那么在复位每个寄存器值后、IC 是否以自举引脚设置的值启动?

    可以。 硬复位期间、与上电一样。 软件复位期间、从上电或硬复位时采样的值中重新载入 strap 配置选项。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    关于 Q2、"在 Q1条件下启动"表示以下内容。  
    问题1: 假设您正在使用基本模式并下拉至 Strap 配置0 (PIN#16)=低电平。 如果 IC 在此状态下启动、是否可以识别它将在全双工模式下工作而不更改 SMI 中的 BMCR 位8 (双工模式)?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳  

    如果您在 Q1中引用 Q1 、则答案是肯定的

    此致、

    Melissa