This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:USB CAN't DETECT

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221714/tusb212-usb-can-t-detect

器件型号:TUSB212

您好、

我的客户也遇到了与帖子类似的问题  

TUSB212:未识别 USB 主机模式

USB 有时可以检测、但有时无法检测。 是否需要注意任何上电/断电顺序? 或任何其他建议?

VCC 稳定后 RTN 失效。

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    下面是查看原理图后的注释。 (它被认为是 DNI 作为***符号)

    • SDA 和 SCL 引脚- I2C 模式需要4.7k Ω 上拉电阻器。 如果是非 I2C 模式、则引脚必须悬空或直接接地。

    可能会有太多的增益。 (交流升压电平2和直流升压电平高)您是否尝试过较低的增益设置来通过眼图?  在使源发送 TEST_packet 之前、请仔细检查测试装置是否连接到 TUSB212。 您可以参阅数据表中构建 USB 高速眼图的测试过程部分或应用手册。 (TUSB21xx 高速信号质量测试模式)

    VCC 稳定后 RTN 失效。

    [/报价]

    它遵循以下 TUSB212开关特性。

    此致!

    Josh