This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211DRIVE 功能支持的最大长度

Guru**** 2917910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211, TUSB216I, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221180/tusb211-the-max-length-supported-by-tusb211drive-capability

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216ITUSB216、TUSB212

您好、TI 团队、

我们对 TUSB211的驱动能力有一些疑问、详情如下:

1)我们计划在5米长的 Type-C 到 Type-C 电缆 (公头到公头)的两端添加一个 TUSB211。 TUSB211是否可以支持 此长度?

2) 2)如果不是、 TUSB211可以驱动多长时间?  或者是否可以通过设置 TUSB211的位置来驱动5m 长度的导线?

3) 3)   对于5米长的 Type-C 转 Type-C 电缆 (公头转公头)、是否建议使用该电缆? 我还 在开机自检时发现 USB 2.0转接驱动器支持的最大长度的图片。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    1. 根据 USB2 TX 性能、TUSB211可以支持长达~3米的前置通道或~2m 的后置通道。
    2. 我向客户推荐 TUSB216I、该 TUSB216I 旨在通过更优化的设置提高高速 USB 信号的信号质量。 它支持长达5m 的电缆。 应将其放置在尽可能靠近连接器的位置。
    3. 请注意、他们需要先将转接驱动器配置为最低设置、以防止信号过驱。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的答复。 现在、我们还想确认、如果可以将 TUSB216添加到 Type-C 电缆的一侧、无需 I2C 通信。 我们还注意到、TUSB216的价格远高于 TUSB211和 TUSB212的价格、我们正在寻找一款更具成本效益的解决方案来满足我们的要求。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如上所述、TUSB211可能与您的预期电缆长度不匹配。 实际上、最大距离还取决于 USB 数据源驱动强度和信号质量。 在大多数情况下、5m/3m 外壳是使用 TUSB212时的最大距离。 USB212具有比 TUSB211更强的转接驱动能力。 请注意、TUSB216I 是 TUSB212或 TUSB211的更新器件、具有 P2P 兼容性、可以进一步提升性能、尤其是在电缆较长的情况下。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致!

    Josh