This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:勘误表

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221028/tusb9261-q1-errata

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

TUSB9261支持、

我有一位客户决定选用 TUSB9261和 TUSB9261-Q1进行新设计。  勘误表文档未特别提及 TUSB9261-Q1、而 Q1器件是在勘误表文档发布后发布的。  您能否确认勘误表是否适用于器件的 Q1版本?

客户不需要汽车级。

谢谢。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、勘误表适用于这两个器件。  我要通知数字营销团队、我们将向 Q1器件添加此产品。

    此致、

    尼古拉斯