This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP23017T-E/SS:备选

Guru**** 2758855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCAL6416, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220985/mcp23017t-e-ss-alternative

主题中讨论的其他器件:TCA9535、TCA9555 、TCAL6416

大家好、

您能告诉我 以下产品的替代方案是什么吗?

・Microchip MCP23017T-E/SS

此致、

Tomoki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近的替代器件是 TCA9535或 TCA9555、但它们具有不同的封装和不同的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki:

    Clemens 列出了几个16位 IO 扩展器、即 TCA9535和 TCA9555。 它们具有不同的引脚排列、封装和不同的寄存器、但是16位 IO 扩展器、与此处列出的器件类似。

    TCAL6416也是此处的选项。 TCAL 器件使用我们更新的工艺技术、其特性高达1MHz、并可在 P 端口上提供更低的电源电压范围和灵活的 I/O。

    请告诉我这些器件是否会在系统应用中工作。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Tyler、

    感谢您的支持。

    我将询问我们的客户、这些器件是否可以正常工作。