This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:通过 USB2MDIO 实现延迟和循环

Guru**** 2763035 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221163/dp83td510e-evm-delay-and-loop-with-usb2mdio

器件型号:DP83TD510E-EVM

您好!  
我想创建 USB2MDIO 脚本、以便连续读取 DP83TD510E-EVM 的寄存器值、每次读取之间有间隙时间。  
我已经阅读了上一篇关于这个主题的文章( 这里),说没有办法做到。 文章解释了无法使用 USB2MDIO 工具创建循环和延迟、 如果我们要多次读取寄存器值、唯一的方法是根据我们需要的时间复制粘贴行。  
但是、似乎有一种方法可以使用延迟和循环、因为 TI 给出的原始示例脚本如下所示:  

注释明确表示 脚本可以执行 延迟和循环。 我的问题是如何做到这一点?   

因为当我尝试仅取消注释"loop 5"和"endloop"等行时、我收到了错误。 另一种方法是寄存器函数创建的循环、但在我看来却不是这样。
您能告诉我是否有可能做到这一点吗?  

谢谢!  

汉纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanna、您好!

    遗憾的是、USB2MDIO 中不能有循环和延迟。 注释是对预期逻辑的描述、但不能通过单个脚本执行。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复