Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016, TPD3S713-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD3S713-Q1
您好!
我们希望缩短 HDMI 信号布线。 其结果非常成功、但 CPU 和 TPD12S016的位置更加靠近。
在考虑我们产品的最高工作温度时、在 TPD12S016位置、由于 CPU 产生的热量、PCB 可能会超过85°C。 但是、环境温度不超过85°C 这是否可以接受? 自然通风温度在您的规格范围内。
或者 、您是否有可以应对更高温度的产品?
此致、
小山幸生