主题中讨论的其他器件: TPD3S713-Q1
您好!
我们希望缩短 HDMI 信号布线。 其结果非常成功、但 CPU 和 TPD12S016的位置更加靠近。
在考虑我们产品的最高工作温度时、在 TPD12S016位置、由于 CPU 产生的热量、PCB 可能会超过85°C。 但是、环境温度不超过85°C 这是否可以接受? 自然通风温度在您的规格范围内。
或者 、您是否有可以应对更高温度的产品?
此致、
小山幸生

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望缩短 HDMI 信号布线。 其结果非常成功、但 CPU 和 TPD12S016的位置更加靠近。
在考虑我们产品的最高工作温度时、在 TPD12S016位置、由于 CPU 产生的热量、PCB 可能会超过85°C。 但是、环境温度不超过85°C 这是否可以接受? 自然通风温度在您的规格范围内。
或者 、您是否有可以应对更高温度的产品?
此致、
小山幸生

尊敬的 Oyama-San、
感谢您与我们联系。
我℃最重要的是 Tj、对于低于85k Ω 的 TA、 ℃PCB 板℃℃85℃̊ C 是可以的、只有在 Tj 低于125 ̊ C 时(我在我们的数据表中找不到实际的 Tj 最大值、仅找到了最大存储温度为150 ̊ C、因此我想最大 Tj 应该约为125 ̊ C)。
您℃使用您的耗散功率和低于热阻的值来计算 Tj、如果这低于125 μ F、则应该没问题。谢谢。

此致、
Kuno.
您好、Kuno-San、
您关于必须低于结温的回答对我有帮助。
您能将此器件的结温发布给我吗? TPD12S016具有很少的功耗器件、因此在工作环境中结温永远不会达到125°C。 不过、结温证据增强了我的设计的可靠性。
根据数据表6.5电气特性、热关断跳闸点为140°C、因此结温限值 可为150°C

此致、
小山幸生
尊敬的 Oyama-San、
我℃140 μ s 会℃器件、因此 Tj 应约为125℃、这意味着只要工作 Tj 小于125 μ s、就没有任何风险。 因此、对于您的应用、我认为没有任何风险。 谢谢你。

此致、
Kuno.
您好、Kuno-San、
由于我的应用中从未超过 Tj = 125°C、所以我们认为它是安全的。
这与本产品的问题不符、但我假定热关断会在低于 Tj 的温度下触发。 但是、根据您的描述、热关断在高于 Tj 的温度下发生。
您能告诉我热关断温度设置为高于 Tj 的情况是什么吗? 我当时认为、触发热关断的温度必须低于 Tj 才能损坏芯片
此致、
小山幸生
您好、Kuno、
嗯、我已经 了解需要考虑两种类型的结温:建议的运行条件和绝对最大额定值。 储存的最高温度可能与 Tj 的绝对最大额定值相关、因此器件会 触发热关断以避免超过该值?
此致、
小山幸男
HII Oyama,
是的、我猜是这样。
此致、
Kuno.