This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:需要在 Type C 连接器的 USB2.0端口上实现 DRP 端口

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219204/tusb321-need-to-implementing-drp-port-on-usb2-0-port-on-type-c-connector

器件型号:TUSB321

大家好、

由于我们需要在 USB2.0端口上验证 DRP 功能、因此我们计划连接到 板上的 Type C 连接器。 为了实现 DRP 功能、我们添加了 TUSB321RWBR IC。

我的问题是、既然我们不需要包含 PD 功能、是否有必要包含 CC 控制器?

您能告诉我、是否有其他更简单的解决方案?  

谢谢。

Vinaya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2端口 OTG 是什么? 如果不是,则也不需要 CC 控制器,因为 USB2没有电缆方向问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    USB2.0是 OTG 端口(可以同时支持设备和主机)。 基本而言、我们需要使用 Type C 连接器在该端口上验证这两种功能。 我们计划在板上使用 TUSB321、但这看起来不复杂(因为我们不需要 PD 功能)。

    是否需要使用这款芯片、或者您有没有其它具体的芯片建议?

    此致、

    Vinaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinaya:

      对于 USB2 OTG、您可以将我们的 CC 控制器(如 TUSB320LA)用作 RTP 模式、并使用 ID 引脚控制 VBUS 开关。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。