This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410EVK-4:CAD 文件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS100BR410EVK-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219890/ds100br410evk-4-cad-files

器件型号:DS100BR410EVK-4
主题中讨论的其他器件:DS100BR410

您好、专家!

我们的客户使用了"DS100BR410EVK-4/NOPB"。 他尝试使用"DS100BR410"芯片创建类似设计。 但遗憾的是、它无法按预期正常工作、他们是否有办法获取设计所需的 Gerber 文件或 PCB 文件来对设计进行故障排除? 如果您对此主板的任何更换有任何建议、请告知我们。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    请给我们1-2天时间来确认这些文件的共享状态。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Evan:

    我想对我们的客户请求状态进行轻柔的跟进。 希望再次收到您的回复。 谢谢你。

    BRS、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    该 EVM 用于我们的某个旧版器件、因此我在系统中找不到文件。 目前正在与文件所在的团队讨论-我会尽快分享。

    谢谢。
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    很抱歉延迟响应-这些 CAD 文件不可用。

    如需进一步诊断客户当前面临的问题、或讨论  DS100BR410的替代产品、请打开新主题、了解有关系统的更多详细信息。

    谢谢!

    Evan