请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 客户希望对 PHY 进行配置、以禁用 Gbit-ETH 的广播、因为他们的电缆仅适用于高达100Mbit 的广播。
现在、似乎在具有标准驱动程序的 Windows 中、不可能更改相应的寄存器。 CPU 模块制造商对此的支持目前很可能在 BIOS 结束后、但这不起作用、因为 Windows 会将 PHY 重置为标准配置。
我们正在使用此 Windows 版本:Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (Win10-21H2)。
在我看来、为了防止广播 Gbit-ETH、寄存器0x0009的位8和位9必须在 DP83867上设置为0:

-是否有可更改 PHY 配置的 Windows 驱动程序?
-可以使用标准 Windows 驱动程序以任何方式更改配置吗?
此致、Bernd