This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:通过输入电压从数据线路进行反向供电

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221420/tca9548a-backpowering-from-data-lines-through-vin

器件型号:TCA9548A

您好!

我正在将 TCA9458A 与 I2C 多路复用器接口上的库仑计数器搭配使用。  库仑计数器由其 SENSE+和 SENSE-引脚供电。 检测线处于运行状态、 在 Vin 和数据上拉电源轨处于非活动状态时、数据线将内部上拉电压设置为2V。 我有理由相信 这是导致 TCA9458A 上 SCX 和 SDX 到 Vin 反向供电的原因。  从多路复用数据线路到 Vin 的反向供电是否是 TCA9548A 上的一个已知问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    我认为这不是我们器件的正常行为。

    您是否能够为您使用的 Coloumb 计数器提供原理图和器件型号?  

    此致、

    泰勒