This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:与 IO 扩展器 EVM 配合使用

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, IO-EXPANDER-EVM, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221402/pca9535-use-with-io-expander-evm

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件: IO-EXPANDER-EVMTCA9535

您好!

IO 扩展器 EVM 是否可用于评估 PCA9535PWR?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IO-EXPANDER-EVM 可与 TCA9535搭配使用。 PCA9535引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想看看是否存在任何阻止 PCA9535在 IO 扩展器 EVM 上使用的功能/规格差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    IO-EXPANDER-EVM 也可与 PCA 器件搭配使用。 PCA 设备是一种较旧的工艺技术。 TCA9535的工作电压比 PCA9535的工作电压更宽、但在其他方面、它们的功能相同。

    此致!

    Danny