This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于数据转换。

Guru**** 2528160 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218981/sn65dsi86-about-data-conversion

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我想知道它可以将数据转换30Hz 变成60Hz。
我以30Hz 的频率传输数据、但根据连接的位置、数据传输可能不会按60Hz 的帧速率及时进行。
如果可以更改、我想知道如何实现。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    您的应用的水平和垂直像素是多少?  每个像素有多少位?

    SN65DSI86寄存器可根据数据表 EDID 信息或 eDP/DP 面板 EDID 信息进行编程。 TI 创建了一个电子表格来简化 SN65DSI86寄存器编程。 在使用电子表格之前,请阅读" 给我读 "工作表以了解如何使用电子表格。

    SN65DSI86_Panel_VIDEOREGISTER_CAC.xlsm

    谢谢

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常感谢您分享 xlsm 文件。
    当 DSI 输入为高清分辨率1280x720/30Hz 时、我想把 DisplayPort 输出转换为高清分辨率1280x720/60Hz。
    您能建议我如何填写此文件吗?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    DSI86只是从 DSI 到 eDP 数据的桥接器。 DSI86并不关心帧速率、而是关心数据速率。

    请阅读 Excel 数据表的"自述文件"部分、对寄存器进行编程。

    谢谢。

    察赫