This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 重定时器的电源出现电压骤降。

Guru**** 2957970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220138/sn65dphy440ss-the-power-supply-to-the-mipi-re-timer-is-experiencing-a-dip-in-the-voltage

器件型号:SN65DPHY440SS

我们已在摄像头和处理器之间连接了 MIPI 重定时器。 MIPI 重定时器的电源随机出现电压下降、而模块本身提供的电压下降。 正因为如此、我们在对摄像头进行流式传输时遇到了问题。 用于为 MIPI 重定时器供电的转换开关的额定电流约为300mA。 请尽快为该问题提供解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电源上是否使用铁氧体磁珠? 导致骤降的原因是什么? 优先级是多少?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的电源中有铁氧体磁珠。 我们不确定电压是否下降。 通常、MIPI 重定时器的电流消耗约为85mA。  但重定时器随机消耗大约120mA 的电流。 即使使用外部电源、我们也会面临电流消耗的问题。 请提供该方面的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushmitha:

      我们需要查明电源的过流或开关噪声是否导致了骤降。

    此致

    大脑