This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2213B:XIO2213B 的 EEPROM 程序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2213B, XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221049/xio2213b-the-eeprom-program-for-xio2213b

器件型号:XIO2213B
主题中讨论的其他器件: XIO2001

您好!

我们 在产品中使用了 XIO2213B、现在、我们想知道是否有任何程序可以支持 将扩展 EEPROM 连接到 XIO2213B、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经 随附了 XIO2001的默认 EEPROM、它属于同一器件系列。 您可以使用第三方 EEPROM 编程器使用此文件对 EEPROM 进行编程。

    e2e.ti.com/.../4188.8240104C.WR3

    此致!

    大卫