This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:发送器输出电平(VOD (p)和 VOD (d))

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219964/tlk1501-transmitter-output-level-vod-p-and-vod-d

器件型号:TLK1501

感谢你的帮助

请告诉我数据表第18页指定的输出电平。

为预加重 VOD (p)和 Deepasis VOD (d)选择了哪些设置?

我认为还有其他 TI 缓冲器通过设置引脚来选择电平、但该 IC 的规格是什么?

数据表: TLK1501 0.6至1.5Gbps 收发器(修订版 F)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考图12了解电压输出参数定义。  

    对于默认串行器/解串器配置、输出值将大约为典型(典型值)值。 用户可以通过调整 RREF 值来调整输出。 有关详细信息、请参阅数据表中的"选择 RREF 电阻器值(第21页)"部分。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提示回复。 如果这个问题很难理解、我很抱歉。
    我会再次向您提问。

    我认为预加重和深变是根据传输线路的衰减特性对传输侧特性进行补偿的两种方法、但这是正确的吗?
    如果可以、是否有办法选择 VOD (p)和 VOD (d)?
    如果 TLK1501根据具体情况进行选择、它将在哪种条件下在这两种补偿方法中进行选择?

    此致、

    古野义弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为预加重和深变是根据传输线路的衰减特性对传输侧特性进行补偿的两种方法、但这是正确的吗?  如果是、是否有办法选择 VOD (p)和 VOD (d)

    没错。 去加重和预加重使用户能够对波形进行预失真、以提供均衡。 VODP 和 VODD 应用的电平由所选的 RREF 值决定。 请参阅下面的数据表快照。

    谢谢。

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请允许我再检查一件事。

    例如、当从"DOUTTXP"和"DOUTTXN"输出"1100"数据时、是否可以仅输出"预加重 VOD"(或"强调 VOD")波形?
    或者、TLK1501是否根据传输数据的位模式决定是输出 VOD (p)波形还是 VOD (d)波形?

    在输出"1100"的数据时、数据表中是否会显示"图12"的图像?

    此致、

    古野义弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组合在一起的信号上应用的预加重和去加重可提供完整的后体均衡。 您需要 VODP 和 VOD 协同递增。 通过 强调给定序列中的第一位、您可以有效地应用后体均衡。  

    谢谢。

    Rodrigo Natal