This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:FLTR 引脚的电容

Guru**** 2785925 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220993/tcan4550-q1-the-capacitance-of-fltr-pin

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、

我们可以在 FLTR 引脚上使用0.47uF 吗? 我们的数据表建议值为0.33uF。 谢谢。

Br

Leo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    是的、这是可以的。 只要您在 FLTR 引脚上满足300nF 的最小值、TCAN4550-Q1就会正常工作。

    此致、

    Eric Hackett